This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A52-Q1:如何为 L-C 选择铁氧体

Guru**** 2534360 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1010662/tps7a52-q1-how-to-choose-ferrite-for-l-c

器件型号:TPS7A52-Q1
主题中讨论的其他器件:TIDA-01022

您好!

目前、我正在开发与 TIDA-01022非常相似的印刷电路板。 电路板上有许多电源线需要用 LC 滤波器隔开。 不幸的是、我不知道如何选择正确的铁氧体磁珠。 我设法使用数据表为 TPS62913RPUR 制作了一个 LC 滤波器,但我不知道如何处理其余位置:(。  如果您能帮我进行选择、并建议如何自行选择铁氧体磁珠、我将会非常高兴。 下面是其中一条电源线的示例。
_________________________________________

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alexey、

    我目前正在寻找辅助材料来帮助指导您。

    我很快会向您提供更具体的答案。   

    您是否熟悉铁氧体磁珠在整个频率范围内的阻抗特性?

    最棒的

    Juliette

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    美好的一天!
    由于我以前没有使用铁氧体磁珠、因此我有一个非常浅的视图。

    我还附上了更正确的图表:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alexey、  

    感谢您的参与!

    最棒的

    Juliette