This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] UCC21710:UCC217xx 和 ISO5x5x 之间有何区别?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21750-Q1, UCC21710, UCC21750, UCC21710-Q1, UCC21736-Q1, UCC21732-Q1, UCC21732, UCC21739-Q1, ISO5852S, ISO5852S-Q1, ISO5452-Q1, ISO5852S-EP, ISO5452, ISO5451, ISO5451-Q1, ISO5851-Q1, ISO5851

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1011093/faq-ucc21710-what-are-the-differences-between-ucc217xx-and-iso5x5x

主题中讨论的其他器件:UCC21750-Q1UCC21710UCC21750UCC21710-Q1UCC21736-Q1UCC21732-Q1UCC21732UCC21739-Q1ISO5852SISO5852S-Q1ISO5452-Q1ISO5852S-EPISO5452ISO5451ISO5451-Q1ISO5851-Q1ISO5851

UCC217xx 和 ISO5x5x 都是具有高级保护功能的单通道隔离式栅极驱动器。

两个系列之间以及系列变体之间的性能和功能集有何差异?

涵盖的器件型号:

UCC21710、UCC21710-Q1、UCC21750、UCC21750-Q1和 UCC21759

UCC21732、UCC21732-Q1、UCC21736-Q1、UCC21739-Q1

ISO5452、ISO5452-Q1、ISO5852S、ISO5852S-Q1和 ISO5852S-EP

ISO5451、ISO5451-Q1、ISO5851和 ISO5851-Q1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请下载单通道智能驱动器系列的便携式比较指南!

    Differences-between-UCC217xx-and-ISO5x5x.pdf

    文档复制如下


    引脚分配差异

    **黑色引脚的引脚位置与 ISO5852S 或 ISO5452相同。 蓝色引脚是新的引脚定义。**

    比较表