This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:BQ25703A 技术支持

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1010852/bq25703a-bq25703a-technical-support

器件型号:BQ25703A

您好、TI

我们将为三个18650串联电池组充电、充电器是12V 适配器。 附件是我们的原理图、请帮助检查配置参数是否正常。
此外、请帮助为我们的 reference.e2e.ti.com/.../2860.BQ25703A.pdf 提供 I2C 控制充电案例

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominic:

    感谢您的联系。

    1.对于 ACP-ACN 电流感测滤波器、请参阅 EVM 以了解要使用的值。 还建议在引脚上使用差分模式滤波器。



    3.如果您实际安装了 SW RC 缓冲器、最好计算电阻器损耗。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/7103.RC-Snubber.pdf
     


    4.将低侧栅极电容器设置为"请勿安装"

    5.确保 SCL、SDA 和/PROCHOT 上有上拉电阻。

    6.有关 COMP1和 COMP2补偿值、请参阅 EVM。

    7.在 SRP 和 SRN 之间为差分模式滤波器添加一个 CAP (或占位符)。

    IADT 接地的电阻器应为137K、对应于您使用的2.2uH 电感器。 此值至关重要。

    9.如果需要、您可以在 PSYS 电阻器上放置一个滤波电容器。



    我 对电路的其余部分(连接器和交换机网络)不太熟悉、我不会对它们进行评论。

    对于 I2C 控制、请参阅数据表上的寄存器映射。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq25703a.pdf?ts=1624027299590&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F 

    谢谢、我希望这对您有所帮助、

    Peng

    *如果我的答案解决了您的问题,请在主题中按“此已解决的我的问题”。