This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548A20:RTRIP 最小值

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1010861/tps548a20-rtrip-minimum-value

器件型号:TPS548A20

我的标称负载电流为1.5A、但我想将最大直流负载设置为该值(1.95A)的~130%。  使用数据表中的公式(3)、可以得出 RTrip 为8.06k。  根据数据表的第7.3.7节、建议 R_TRIP 大于20k。  此限制的原因是什么?  8.06k 是否存在问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当使用低于20kohm 的 RTRIP 值时、器件会将电流限制为较低的值。  

    Rtrip 的阻值越低、则容差将比数据表中所示的值更差。

    电流感应信号更小、感应电路中的失调电压误差更大。  

    使用数据表中规定的容差对数据表参数进行了测试、验证范围为20k Ω 至65k Ω。

    没有超出此范围的仿真、测试或特征数据。