This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25306:它是否可以支持 USB PD 3.0充电器作为输入电源?

Guru**** 2600125 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610, BQ25306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1010920/bq25306-does-it-can-support-usb-pd-3-0-charger-as-the-input-power

器件型号:BQ25306
主题中讨论的其他器件:BQ24610

尊敬的 TI:

我使用 USB PD 3.0 60W 充电器通过 BQ24610和 USB PD 控制器 IC 为锂离子电池充电。  

我可以使用一个 BQ25306充电 IC 代替   BQ24610和 一个 USB PD 控制器 IC 吗?

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      USB PD 允许高达20V 3A 的功率电平、BQ25306不支持该功率电平、因为 BQ25306输入电压的最大建议工作范围为17V。