This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54060:创建用于跟踪其他设备的±15V 电源

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1007113/tps54060-creating-an-15v-supplies-that-track-eachother

器件型号:TPS54060

您好!  

我的客户希望通过 DC24V 电源创建具有200mA 负载容量的200mA±15V 电源轨。 他们喜欢 TPS54060、因为它具有跟踪功能、但想知道器件是否可以跟踪负电源?

想法是使用24V 至15V 的标准降压转换器和+15V 或+24V 至-15V 的反相降压转换器。 关键是它们需要+15V 和-15V 电源在加电和断电时相互跟踪。 其他器件或创意值得赞赏!

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    输入功率能力为24Vx200mA=4.8W、设置转换效率=75%、输出功率为4.8x75%=3.6W、因此+/-15V 只能输出120mA。

    TPS64060可用于此转换、请参阅应用手册

    SNVA829 - 2018年6月

    如何设计简单的恒流/恒压降压转换器

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    非常感谢您的快速回答、如果我不太清楚、很抱歉。 这不是恒定电流输出、而是负载可高达200mA 的分离轨输出。 问题是如何在加电和断电时使+15V 和-15V 两侧相互跟踪。 SNVA829中没有介绍如何在两个电源轨之间实现跟踪。 我们是否有任何有关如何处理此问题的文档?

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    对于 SNVA829中的电路、耦合电感器可向+V 和-V 输出等量提供能量、因此如果两个电压轨的负载电流相似、则在加电和断电时将具有相同的压摆率。

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    很抱歉、如果我缺少某些东西、但图3中的 L1是耦合电感器、但它没有显示第二个电压轨、也没有讨论是否具有分离轨。  我还搜索"耦合"、看不到任何东西。  

    https://www.ti.com/lit/an/snva829/snva829.pdf

    是否有更好的应用程序不能向我的客户展示如何实施?  

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    抱歉、正确的 AN 如下所示:

    SLVA369A–2009年10月–2012年10月修订
    使用宽输入电压降压稳压器创建分离轨电源

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Andy!  

    还有一个问题。  您是否见过 有人在一个降压输出和另一个 SS/TR 引脚之间成功放置反相运算放大器的任何设计? 从反相输出到正跟踪引脚?

    我的问题是、我认为 您需要在系统中使用另一个电压轨来为运算放大器供电、因为在启动时负电源轨会打开、但运算放大器在没有正电源之前无法驱动正电压。 这意味着正降压永远不会在跟踪输入端获得升高的电压。 但是、如果您有一个运算放大 器可以处理负轨的24V 输入、我认为这可以正常工作。  

    你怎么看? 感谢您的帮助并发送了新的应用手册。 有道理

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    TPS54060是非同步降压转换 器、仅可用于启动跟踪、您需要具有 FPWM 功能的转换器来跟踪输出斜降。

    您是对的、 您需要使用 VDD>24V 的运算放大器进行跟踪控制、正输出可以是 主 轨、负轨将跟踪正 输出。

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、回复延迟、我没有尝试从客户那里获得更多信息。 另一个后续问题。 我在上面所述的内容适用于一个电源跟踪另一个电源、但是否有办法让两个电源相互跟踪? 假设正电压轨发生故障且电压下降、在上面的示例中、负电压轨将保持在-15V、因为它不跟踪第一个电压轨。 我只是不明白如果两个电源轨都不"超前"加电、加电和断电将如何工作。  

    您以前是否见过类似的东西。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我认为应该有一个输出作为主通道来 控制斜升/斜降。 如果两个电源相互跟踪、则电路可能无法启动。

    跟踪斜升很容易理解、 如果主电源轨下降、则在强制 PWM 模式下运行的从电源轨转换器也可以调节输出以快速降低、从而跟踪主电源轨的下降。

    为了提高可靠性、您可以通过监控正负电源轨的平均电压来添加过压保护电路、

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    感谢您的所有帮助、很抱歉耽误您的回答。 我不知道如何解释 FPWM 模式如何帮助器件 在斜降时更好地调节输出轨? 我知道该器件不会像 PFM 模式那样更改其开关频率、但我不理解这为什么有助于控制输出电压的斜降。 我试图找到一份更好地描述这一点的白皮书、但找不到。  

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    对于 FPWM 模式、如果输出高于目标电压、则将调节电感器平均电流、使其从输出 电容器流向转换器低侧 FET 接地端、从而快速对输出放电以跟踪基准。

    B R

    Andy