This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256403:处理 HS

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC256404, UCC256403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1010891/ucc256403-howe-to-deal-with-hs

器件型号:UCC256403
主题中讨论的其他器件:UCC25640UCC256404

对于 UCC25640*应用,客户提出三点。

1) 1)由于客户输入为800VDC 高压、因此客户打算将隔离驱动器用于上部管驱动器。 客户不知道如何处理引脚 HS。 HS 引脚能否接地?  如果不能、该怎么办? 对于驱动程序、 它类似于 Infineon 的1EDI20N12AF。

2) 2) UCC25640*以大约负载点的数量进入突发模式。  例如、在相同条件下、当负载小于50%时、NCP1399将进入突发模式、而当负载小于20-30%时、L6599将进入突发模式。 UCC25640 *如何?

3) 3)当 UCC25640*进入并退出突发模式时,它具有突发软启动和突发软关闭功能。 该函数是否会改变并影响频率? 在进入和退出突发模式时、客户使用的 L6599很难处理。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James

    下面是我对您的问题的回答  

    UCC25640X 的 HS 需要连接到 LLC 半桥的中点、因为它需要 HS 信号来实现自适应死区时间控制。 由于 HS 的额定电压为640V、因此不建议在800VDC 应用中使用 UCC25640X。

    2. UCC25640X 的突发模式阈值是可编程的, 大多数客户设计的突发模式阈值大约为满负载的10%。

    UCC25640X、UCC256403和 UCC256404系列中有多个器件具有突发软启动和突发软关闭功能。 该功能 通过更改开关频率来实现。

    云生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大约10%的突发模式应该用于恒压输出应用、但对于恒流 LED 应用、它是否会如此低?  例如、当在80%的负载下将光降至约5V 时、输出电压可能仅为满负载电压的60%左右。 此应用将比恒压应用更早进入突发模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您答对了、10%突发模式设计适用于恒压输出应用。

    但 UCC25640X 的最小突发模式阈值仅为0.2V、VCOMP 的整个范围为6V。 如果 K=Lm/LR 大约为8~10、 则在10%调光时、它可以使 UCC25640X 不会突发。

    云生