This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2621:LM2621输入/输出电压

Guru**** 2379530 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2621, TLV61046A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1010579/lm2621-lm2621-in-out-voltage

器件型号:LM2621
主题中讨论的其他器件: TLV61046A

大家好、  

我有一个项目使用 LM2621从3.3V 创建10V、负载电流约为40mA。 如下面的原理图1和原理图2所示

->输入电压为3.3V 时、在输出端产生10V 有任何问题吗?

->在原理图1中、我认为 EN (2引脚)、VDD (6引脚) 引脚是过压的

 

此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hanh、

    建议的 VDD、FB、EN 最大电压为5V、因此原理图2会更好。

    对于您的应用、您还可以使用 TI 更新的升压转换器 TLV61046A、这样您可以节省一个整流二极管、总 BOM 成本更低。 解决方案的总尺寸也会减小。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack Liu、

    非常感谢!

    此致!