This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC38051:UCC38051是否可以替代 NCL2801

Guru**** 2505925 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC38051, UCC28051

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1010911/ucc38051-whether-ucc38051-can-replace-ncl2801

器件型号:UCC38051
主题中讨论的其他器件: UCC28051

UCC38051是否可以替代 NCL2801和 NCP2801?  如果没有、您可以推荐一个吗?  我的客户需要一个接近 NCL2801的 PFC 芯片。 另 一位客户需要接近 NCP2801的 PFC 芯片。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好、

    UCC28051是一个与 NCL2801相似的器件、TI.com 中有一些关于这个器件的文档。 但它们不与 NCL2801引脚对引脚兼容。

    不幸的是、我找不到 NCP2801、我想它也是 NCL2801。