请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2595 大家好、在设计中、我们使用 TPS259525DSGT 电子保险丝来控制/限制3V3/2.7A 输出。
问题现在就存在了(就像其他一些电子器件一样!) 此参考资料已有很长时间没有库存!
您能给我一个与它引脚兼容的组件吗? 此器件可以是负载开关(无电流限制),支持3A...
非常感谢您的帮助!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.