大家好、
BQ25731是否具有预充电功能? 如果是、BAT 电压阈值是多少? 充电电流是多少? 谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Yucing、
对于 BQ25731、我刚刚 在实验室中对 EVM 进行了一些快速测试。
在3V 之前、充电电流被钳位至~384mA。 从~3V 到~3.6V、充电电流 被钳位到2A。对于大于3.6V 的情况、 充电电流由充电电流寄存器确定。
如果需要、我们有用于评估的 EVM。
https://www.ti.com/tool/BQ25731EVM
谢谢、我希望这对您有所帮助、
Peng
*如果我的答案解决了您的问题,请在主题中按“此已解决的我的问题”。