This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25731:BQ25731是否具有预充电功能?

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25731

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1008691/bq25731-does-bq25731-have-pre-charge-function

器件型号:BQ25731

大家好、

BQ25731是否具有预充电功能? 如果是、BAT 电压阈值是多少? 充电电流是多少? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yucing、

    对于 BQ25731、我刚刚 在实验室中对 EVM 进行了一些快速测试。  

    在3V 之前、充电电流被钳位至~384mA。 从~3V 到~3.6V、充电电流 被钳位到2A。对于大于3.6V 的情况、 充电电流由充电电流寄存器确定。

    如果需要、我们有用于评估的 EVM。

    https://www.ti.com/tool/BQ25731EVM 

    谢谢、我希望这对您有所帮助、

    Peng

    *如果我的答案解决了您的问题,请在主题中按“此已解决的我的问题”。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、彭赞、

    感谢你的帮助。 是1节电池还是5节电池?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yucing、

    您的应用的电池节数是多少? 我的最后一个回复是1。

    谢谢、

    Peng

    *如果我的答案解决了您的问题,请在主题中按“此已解决的我的问题”。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、彭赞、

    它使用4S 电池。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yucing、

    对于4S、阈值为~12.3V。在~12.3V 之前、充电电流将钳位到 ~384mA 。 VBAT 上升到12.3V 以上后、充电器电流将由 充电电流寄存器确定。

    谢谢、我希望这对您有所帮助、

    Peng

    *如果我的答案解决了您的问题,请在主题中按“此已解决的我的问题”。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、彭赞、

    感谢您的帮助!