This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51397A:TPS51397频率选择问题

Guru**** 2392095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51397A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1010902/tps51397a-tps51397-frequency-selection-issue

器件型号:TPS51397A

大家好、

我对 TPS51397A 的频率选择问题有疑问。 我想知道我在应用中选择500kHz 或800kHz 有何不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Benson:

    这取决于您的应用。 较高的开关频率可以使用较小的电感器、因此尺寸较小、成本稍低。 但是、较高的 Fsw 会导致较高的开关损耗、从而在相同条件下实现较低的效率。 应该进行折衷。

    谢谢、

    Lishuang