This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:PSFB 峰值电流模式

Guru**** 2811785 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD3138, UCD3138PSFBEVM-027

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1010608/ucd3138-psfb-peak-current-mode

器件型号:UCD3138

您好!

我正在使用 UCD3138在峰值电流模式下控制 PSFB。 我们的设计基于 UCD3138PSFBEVM-027评估模块、但具有不同的输出电压和功率输出。 到目前为止、我们已成功地将系统置于稳压状态、现在我们正在尝试配置突发模式。

在 PCM 控制中、据我们所知、滤波器的输出 连接到前端2 DAC。 滤波器的输出是斜率补偿斜坡的初始值。 我们有点困惑、因为滤波器的输出是24位值、DAC_value 是14位值。 滤波器的输出如何缩放到 DAC 值?

非常感谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您查看《UCD3138技术参考手册》第4.1.6节"滤波器输出级"、您可以看到滤波器输出如何降至18位并钳位为正。  对于峰值电流模式、我们选择要乘以的其中一个 KCompx 值、以获得最佳比例。  我不知道它是否在文档中的任何位置、但我很确定硬件从滤波器输出的18位中获取前14位、并将它们放置到斜坡模块中以启动补偿斜坡。  环路多路复用器中的 EADCDACCTRL 寄存器用于选择用于驱动 DAC 的滤波器。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Ian、这一点很有道理、我已经根据寄存器中看到的滤波器输出和 DAC 值进行了一些计算、看起来是正确的。 谢谢你。