This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62860:如果电源正常在部件启用前不起作用、如何使用电源正常状态对电源进行定序?

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1007961/tps62860-how-to-sequence-power-supplies-with-power-good-if-power-good-doesn-t-work-until-part-is-enabled

器件型号:TPS62860

您好!

我有一个设计需要使用 TPS628601的使能信号来控制 TPS628601的导通。  然后、在 TPS628601输出电压上升并运行后、我想使用它的电源正常信号来启用另一个电源、以便在 TPS628601之后其输出电压打开。

我遇到的问题是、根据 TPS628601 DS、电源正常信号最初将为高电平、直到首次启用该器件。  由于这两个电源都在相同的输入电压下运行(并且它在 TPS628601使能端被置位之前)、这将导致我的第二个电源立即打开。  从而使电源排序失败。

是否有针对此行为的权变措施?  DS Claims 电源正常状态指示功能可专门用于电源定序、就像我想做的那样。  但是、对于电源正常信号的这种初始行为、我看不到这是怎么可能的

此致、

Matt