This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2663:发生过压保护时的 FET 关断延迟。

Guru**** 2588815 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1010684/tps2663-fet-off-delay-when-over-voltage-protection-occurs

器件型号:TPS2663

各位专家:

发生 OVP 时、FET 关断延迟是否有任何规格?

数据表中提供了 FET 导通延迟规格、但我找不到 FET 关断延迟。

此致、

Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Uchikoshi、

    它是11us 、由数据表中的 OVP_tOFF (dly)定义。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    请让我确认。  测试条件表明 、这是 作为从 OVP 事件到 FLTn 的延迟进行测量的。

     这是否意味着从 OVP 事件到 V_OUT 禁用的延迟也是11us (典型值)?

    此致、

    Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Uchikoshi、

    这是从 OVP 事件到关闭内部 FET 的时间。

    FET 禁用后、Vout 禁用取决于 Cout 和负载值。

    此致、Rakesh