This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UA78L:输入电容器选择

Guru**** 2386610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1010643/ua78l-input-capacitor-selecting

器件型号:UA78L

尊敬的团队

客户希望将输入电容器从0.33uF 更改为0.22uF、是否合适?

请帮您推荐。

非常感谢

丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denny's:  

    是的、输入电容器可更改为0.22uF。 这是数据表中有关输入电容器的注释。

    此致、  

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jason  

    感谢您的大力支持。

    非常感谢

    丹尼