This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:如何设置3.0V 的终止电压?

Guru**** 2543760 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCCEDV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1010564/bq4050-how-to-set-3-0v-is-the-terminate-voltage

器件型号:BQ4050
主题中讨论的其他器件:GPCCEDV

  放电时 RSOC 下降到0%,终止电压不是3.0V, EDV0被设定为3.0V 并设定 FIXEDV 模式。 如何设置配置 RSOC 为0%、同时电压为3.0V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否对监测计执行了校准并按照 GPCCEDV 指南设置监测的闪存参数?

    此致、

    Wyatt Keller