This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5002:有关 RT 电阻器和 LM5002之间的距离的问题

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1009063/lm5002-questionn-about-te-distance-between-rt-resister-and-lm5002

器件型号:LM5002

你(们)好,先生

如果我将 RT 电阻器放置在远离芯片的位置、是否存在任何问题?

如下图所示

 电阻器非常接近 用于  固定 EC-CAP 的白色胶水。

 

 

我是否可以按  如下方式更换电阻器?

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这里没有可以给出的一般距离。

    当然有建议:尽可能接近。

    最后、只有在终端应用上进行的测试才能为您提供确切的答案、但请记住、距离越大、通过路由到电阻器而形成的电流环路越大、可以注入的潜在干扰就越大 (基本上、电流环路会构建天线)。

    因此、距离、开关频率、负载电流、Vout/Vin 比、电路板布局、 … 所有这些都对这种情况产生影响。

    此致、

     Stefan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    几天以来,我没有听到您的声音,因此我假设您能够解决您的问题。 如果是这种情况、请单击"这确实解决了我的问题"按钮。  

    如果问题仍然存在、请 描述您的问题的当前状态以及您可能需要帮助我们帮助解决您的问题的任何其他详细信息。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    非常感谢您的回复支持。