This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65105:电源序列

Guru**** 2747345 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65105, TPS65130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1009328/tps65105-power-sequence

器件型号:TPS65105
主题中讨论的其他器件: TPS65130

您好!

我在 其中一个设计中使用 TPS65105。 仅使用2个输出 VO1和 VO2。 我的要求是在整个稳压器的开启过程中产生延迟。 我曾尝试在 EN 引脚前面使用 RC 延迟、但未观察到器件开启延迟。  原因可能是什么?

此致、

Tanya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tanya、

    将 RC 延迟从 VIN 添加到 EN 应该 有效、并且您可以显著增大 R 和 C 值以观察更大的延迟。 您能否在同一图中提供 VIN 和 EN 引脚的示波器捕获?

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、辽卡特、

    好的。 我将进行检查。

    我还有一个查询。 在我的设计中、VO1=5.5V、VO2=-5.5V。 但是、当我连接时、我的 LCD VO2变为-5.1V。 原因可能是什么?  我附加 了原理图以供参考。 请看一下、如果有任何反馈、请告诉我。

    此致、

    Tanya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我有另一个与负电压相关的查询。 例如、 如果我将电阻分压器调谐至6V、则观察到的电压为5.1V。 这样做的原因可能是什么?

    此致、
    Tanya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    仅针对负电源获得-5.1的原因是 VO1为5.5V、而该5.5V 用作反相换向泵生成负电源的输入电源。 反相电荷泵的肖特基二极管两端存在压降、这是仅获得-5.1V 电压的原因。 如果您仅需要+/-5.5V 电源(无 VGH 电源)、则更好的器件是 TPS65130/131。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、辽卡特、

    感谢您的更新。

    如何使用 TPS65105以最高效的方式提供+/-5.5V 电压? 我还附上了相同的原理图。 请您评论一下。

    此致、
    Tanya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tanya、

    要在设计中使用 TPS65105实现+/-5.5V 电压、您需要在反相电荷泵设计中再添加一个级。 请参阅下面链接的应用手册、其中介绍了如何执行该操作。

    https://www.ti.com/lit/an/slva192/slva192.pdf?ts=1623966631857&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    此致、

    辽卡特