This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:当放电电流达到阈值时、使用 ALERT 引脚唤醒 MCU

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1009016/bq76942-use-alert-pin-to-awake-mcu-when-discharge-current-reaches-a-threshold

器件型号:BQ76942

大家好、

如果我们希望 BQ76942 ALERT 引脚在放电电流达到50mV 时设置为高电平、以便我们可以使用 ALERT 引脚信号唤醒 MCU。

如何进行配置? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    我不确定我是否理解:放电电流是50mA?

    对于此行为、您可以设置以下设置:

    • REG0 Config = 0x01,REG12 Config = 0xD (在本例中,我将 REG1设置为3.3V)
    • ALERT 引脚配置= 0x2A (当 ALERT 引脚被置为有效时、将 ALERT 引脚设置为驱动3.3V、当关闭时、将0V)
    • 默认警报屏蔽= 0xF801 (设置 WAKE 位、以便在器件退出睡眠模式时 ALERT 引脚变为高电平)
    • 睡眠电流= 0x32 (将睡眠电流设置为50mA)
    • 电源配置= 0x2980 (根据最新 TRM 中的建议将 WK_SPD 位设置为0x00、以避免由于 NOSIE 而意外唤醒)

    当器件退出睡眠模式时、ALERT 引脚将通过这些设置变为高电平。 然后、您需要向警报状态寄存器(0x62)写入0x0001以清除 WAKE 位以复位 ALERT 引脚。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    很抱歉我刚刚注意到了答案。

    理解与我们的意思略有不同。

    客户尝试使用 ALERT 引脚唤醒 MCU、即使在 AFE 处于唤醒状态时也是如此。 因此、我们更喜欢使用50mV OCD 上拉 ALERT 引脚、而不是睡眠事件。

    另请注意、 当发生50mV OCD 时、客户不会采取任何保护措施、因为它仅用于向 MCU 发出警报。 有可能吗?

    此致、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    您可以将 DSG FET 保护 A 寄存器设置为0x80。 这会将 DSG FET 配置为仅在 SCD 情况下禁用、而不是在 OCD 情况下禁用。  

    此致、

    Matt