This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170-Q1:如果我们设置 SS 电容器。 大值、是否会有风险?

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1010618/lm5170-q1-if-we-set-the-ss-cap-in-a-large-value-will-have-any-risk

器件型号:LM5170-Q1

大家好、

我的客户询问他们是否将 SS 电容器升至4.7uF、是否有风险?

我认为他们不需要担心 4.7uF 上的能量会在 SS 引脚通过内部 MOSFET 放电时损坏 IC、因为它具有大约30欧姆的放电电阻器。

谢谢!

Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    这不应是一个问题。  但是、4.7uF 的噪声太大。  使用如此大的 SS 电容器的原因是什么?   

    谢谢、

    Youhao