This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM1117:热阻曲线

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1010786/lm1117-thermal-resistance-curves

器件型号:LM1117

大家好、我计划将 LM1117-3.3V 用于5V 输入的3V3稳压输出。 所需的电流输出为0.8A (最坏情况)。 我查看了热阻曲线,并想知道热阻在较高的铜面积(例如,3.3inches2 )下会降低多少。 该曲线仅提供1英寸2的详细信息

谢谢!

最棒的

Harsh Songara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、恶劣环境、

    在图中可以看到、它的电平非常高。 θja θja 没有超出该点的其他数据、但我们有一份应用手册、其中显示了电路板布局对散热(Δ T)的影响、它显示了借助优化的 PCB 布局、我们数据表中列出的 Δ T 可以降低35%-55%。

    https://www.ti.com/lit/an/slvae85/slvae85.pdf