This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6521825:PWR_EN 是否控制 nPFO?

Guru**** 670830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS6521825
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1010756/tps6521825-does-pwr_en-control-npfo

器件型号:TPS6521825

您好、TI 论坛、

在 TPS6521825上、是否有人可以确认 nPFO 信号是否由 PWR_EN 控制? 如果 PWR_EN 为低电平、这是否会强制 nPFO 变为低电平? 还是 PFI 是控制 nPFO 状态的唯一引脚?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、adevries、

    当 PFI 引脚电压低于0.8V 时、nPFO 将变为低电平、此事件可用于通过 控制寄存器(寄存器0x06)中的 OFFnPFO 位触发断电序列的开始。

    如果 nPFO 在硬件中连接到 PWR_EN (使用来自处理器的 PMIC_PWR_EN 信号进行线或操作)、这也 会触发断电序列的开始。

    此功能旨在检测输入电源上的早期电源故障、并允许处理器做出正确断电的决策。 但是、也可以通过硬连线使用 PFI ->nPFO 缓冲器并将 nPFO 连接到 PWR_EN 来自动开始下电序列。

    最棒的
    Emily