This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24010:BQ24010

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1010689/bq24010-bq24010

器件型号:BQ24010

在我们的项目中、我们 不 想使用 TS (温度感应输入)。 在这种情况下、我应该使 TS 引脚 NC 或接地?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、  

    对于此器件、如果您向 TS 引脚施加介于 Vcc 30%和60%之间的恒定电压(即输入电压)、则温度感测功能将被禁用。

    此致、

    Garrett