This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM26480:来自 SW2的额外电流

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM26480

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1010417/lm26480-extra-current-from-sw2

器件型号:LM26480

我们有一个 LM26480用例、其中 SW1将提供~0.5A 电流、但由于最近的设计更改、SW2现在必须提供1.8A 电流。

1.8A 大于器件的1.5A 建议额定值、但峰值纹波电流仍小于器件的电流限制。

由于 SW1以如此低的电流运行、因此即使 SW2以更高的电流运行、我们似乎仍然具有热裕度。

此外、环境温度被限制在大约70摄氏度

SW2在稍高的1.8A 下运行是否存在任何问题?   

谢谢!

Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    LM26480的降压转换器的额定值如下  

    您仍然需要确保电感器的额定值正确、以防止电感器饱和。

    最棒的
    Emily

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢;我知道数据表参数、但您没有回答我的问题:  

    在 SW1仅适度加载的情况下、是否存在以稍高的电流运行 SW2的任何问题?  

    显然、我们会确保电感器的额定值足够。   

    谢谢!

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、

    通常、最大额定电流更注重 FET 能力、而不是热性能。 在较高电流下运行 SW2时、SW1处于轻负载状态可能会提供更大的热裕度、但这不是我们测量的规格。 最大的问题是在一段"长"时间内监测峰值纹波电流是否小于最大值。 我的另一个建议是使用 LM26480 EVM 进行测试、除非您使用的是现有原型设计。  

    最棒的
    Emily