This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27424-EP:UCC27423-EP、UCC27424-EP 驱动栅极驱动变压器的保护二极管

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27423-EP, UCC27424-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1010404/ucc27424-ep-protection-diodes-for-ucc27423-ep-ucc27424-ep-driving-gate-drive-transformer

器件型号:UCC27424-EP
主题中讨论的其他器件:UCC27423-EP

我使用 UCC27423-EP、UCC27424-EP 栅极驱动器 IC 输出驱动栅极驱动变压器(240uH)。 MOSFET 输出的积分体二极管在切换电感负载时是否会保护驱动器 IC 的输出? 数据表也不清楚。 实际上、我制作了一个具有2 个 UCC27423-EP、UCC27424-EP 输出的 H 桥。 例如直流电机驱动器。 这样、我就可以从单个偏置电源生成正或负输出电压。 我是否必须使用从驱动器输出到轨和接地的外部钳位二极管 来防止 LDI/dt? 请提供建议。

谢谢你。

Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    感谢您的联系。

    是的、我建议使用外部钳位二极管来保护器件。  输出环路中会出现高 di/dt:在导通和关断瞬态期间、这将在驱动器器件的输出引脚上产生显著的电压瞬态;尤其是在电感负载下。

    谢谢、

    Aaron Grgurich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Aaron 的答复。 峰值电流约为1A。 我认为缓冲电路中使用的3A 低压肖特基钳位二极管应该足够了。 请提供建议。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    没问题!

    是的、该二极管应该可以工作!  我们通常使用 BAT54S 二极管进行保护、因为它在一个封装中包含两个二极管。

    希望这能解答您的问题!  如果是、请按绿色按钮。  否则、请随时跟进!

    谢谢、

    Aaron Grgurich