This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:BQ25895手机充电中的 PMID 引脚

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25895, TPS2514

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1010743/bq25895-pmid-pin-in-bq25895-phone-charging

器件型号:BQ25895
主题中讨论的其他器件: TPS2514

您好、E2E、

你好。

我们的客户正在使用 BQ25895充电器,他们正在尝试将其升压功能与 PMID 引脚和 OTG 结合使用。 他们希望使用此 PMID 引脚为手机充电、但在连接 USB 连接器时遇到问题。 是否有 USB 专用充电端口控制器将其与 USB 连接器连接、或者他们将需要另一个 IC 来实现这一目的? 充电器如何检测手机插入的 USB 连接器? 使用由 PMID 电压供电的 TPS2514ADBVR 与 USB 连接器连接是否正确? 请参阅随附的原理图。

此致、
卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    充电器将以高达3.1A 的电流在 PMID 上提供5V 电压(或指定的调节)、它将是连接到 PMID 引脚上的任何器件、以防止 PMID 电源崩溃、就像充电器在连接适配器时的工作方式一样。 您可以询问 TPS2514团队是否可以正常工作、根据我的判断、如果您需要该检测方法、我认为它可以正常工作。

    此致、

    Wyatt Keller