大家好、 我们想使用 BQ35100、但在阅读完有关该器件的所有内容后、仍然有一个未回答的大问题。
我们的应用 在大部分时间使用大约7uA 的电流、脉冲高达几百 mA。我们的硬件设计为依靠一节锂离子 SOCL2主电池运行大约10年。
我们希望在累加器模式下使用 BQ35100来监控电池使用情况。
数据集表示累加器模式的平均电流为0.3uA、这听起来很不错、但我们不确定这实际上意味着什么。
数据表还指出了130uA 累加器模式下的电流(对于我们 的应用来说、大约是10倍)
我们已对数据表进行了一些解释、并提出 了3种与器件运行方式不同的理解。
备选案文1.
-主机初始化 BQ35100并通知它开始累加
- BQ35100连续累积(平均0.3uA)
-在这种累积过程中 、BQ35100可能"捕获"非常短的脉冲(数据表中提到1个样本/秒)、也可能无法"捕获"非常短的脉冲
- 主机可以根据需要偶尔访问累积值
备选案文2.
- BQ35100在累积时使用130uA。
-主机需要持续启动和停止 BQ35100累积、以专注于 Tx、Rx 或 MCU 处理等活动功耗状态、从而能够获得低平均功耗、如规定的0.3uA
备选案文3.
-BQ35100在累加器模式下只需监测电流、电压、温度、主机必须持续读取此数据并实施一些算法来确定电池使用情况
-主机仅在峰值功耗状态期间监测累加器、以确保 电池监测任务的平均功耗降至最低
方案1是我们希望 BQ35100的工作方式、对于旨在测量长寿命/物联网应用的功耗的器件而言、它是合理的
从两个非常不同的累加器电流要求中推断出方案2、但未对此进行解释。
选项3主要来自此累加器模式描述。
"7.3.2.1在此模式下、BQ35100器件每1秒测量并更新一次电池电压、电池温度和负载电流。此数据在设置 ControlStatus ()[GA]时通过 I 2C 接口提供。 要开始累加、应发送 gauge 开始命令、当累加结束时、应发送 gauge 停止命令。 为了确保不会丢失任何数据、主机应等到 G_DONE 置位后再关闭器件电源。"
我们已经审查 TI 的文档一段时间了、但尚未完全了解其工作原理、我们非常感谢您的任何帮助。
TIA