This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:电池组电压和电池组电压

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76942, BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1010670/bq76942-pack-voltage-and-stack-voltage

器件型号:BQ76942
主题中讨论的其他器件: BQ76952

您好、Matt、

利用 BQ76942 、我发现电池组电压不等于电池电压之和、并且默认设置下电池组电压甚至更低(大约低0.06V)。

如果我想更精确地测量电池组和电池组电压、我是否应该为电池组和电池组电压添加失调电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    PACK 电压由 PACK 引脚测量、PACK 引脚通常通过10k 电阻连接至 PACK+端子。  当存在负载时、电池组电压可能介于0之间、或者当连接充电器且 FET 处于关断状态时、电池组+/-端子断开且 FET 关断时、电池组电压可能会变为充电器电压。 读数将存在容差。   栈顶(TOS)、PACK 和 LD 测量均具有可用的增益校准、以使测量更好。  请参阅 BQ76952技术参考手册 第4.10节电压校准(ADC 测量)和相关参数。  应用手册 https://www.ti.com/lit/pdf/sluaa32的第2.3节也讨论了此校准 。