This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25306:电池电压

Guru**** 2513135 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1010361/bq25306-battery-voltage

器件型号:BQ25306

你(们)好  

然后使用客户端 BQ25306 12V 输入、1.5A 来评估如何设置2节锂电池。 根据规范、如果充电电流低于0.15A、充电电流将停止。 客户担心此时电池电压会很低。 是否有任何方法可以将电池电压充电至更高的电压?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    终止是指电池电压为 VBATREG 时、充电电流在终止电流限值之前呈锥形。