This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24725AEVM-710:不为 SMBus 1.1电池充电

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24725A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1010348/bq24725aevm-710-not-charging-smbus-1-1-battery

器件型号:BQ24725AEVM-710
主题中讨论的其他器件:BQ24725A

您好!

我将使用符合 SMBus 1.1标准的智能电池测试 BQ24725A-EVM。 我假设 EVM 可以与智能电池即插即用、并自动开始充电、但情况并非如此。

我在 SMBus 线路上看不到数据、只有恒定的3.3V 电压、因此似乎无法与智能电池和 BQ24725A 充电器进行通信。

我认为电池将充当主机并向充电器发送命令。 我是否需要在 SMBus 上建立某种初始通信、以便充电器可以开始为智能电池充电?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chandler、

     

    BQ24725A 仅用作 SMBus 从器件、不会在总线上发起通信。 由于 ChargeVoltage()和 ChargeCurrent()寄存器设置在 POR 时都为零、因此在主机 MCU 或智能电池写入 ChargeVoltage()和 ChargeCurrent()寄存器之前、充电将不会开始。

     

     

    此致、

    Angelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安吉洛

    好的、有道理。 因此、如果我的智能电池没有像一些 TI 电量监测计那样自动将 ChargeVoltage()和 ChargeCurrent ()广播到 BQ24725A 地址、那么我的主机 MCU 将需要 通过向智能充电器写入来启动充电、对吧?

    我们的智能电池是密封单元、我们不会修改其中的任何内容、因此我假设我们必须使用主机 MCU 从智能电池请求充电电流和充电电压、然后将这些值写入 BQ24725A。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chandler、

     

    是的、您的理解是正确的。 在这种情况下、主机 MCU 必须写入 BQ24725A 的 ChargeVoltage()和 ChargeCurrent ()寄存器才能开始充电。

     

    此致、

    Angelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Angelo 的快速响应。