This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:标识 BQ76942 01、02、03

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1010454/bq76942-identify-of-bq76942-01-02-03

器件型号:BQ76942

您好、Matt、

由于 BQ76942短缺、我们购买了许多其他类型、例如 BQ7694201、BQ7694202、BQ7694203、BQ7694204。

如何使用 FW 视图识别芯片类型?

我是否应该尝试通过 I2C 读出信息,如果失败,是否应该尝试通过 SPI 读出信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    这有点乱。 您可以通过封装标记来识别器件。 您将需要使用 OTP 将其他器件重新编程到所需设置。

    只有 BQ76942使用 I2C。 其他器件使用 SPI 或 I2C+CRC。 因此、您最初需要使用 SPI 或 I2C+CRC 与它们进行通信。 您需要对所需的 REG1设置和 Comm Type 进行编程。 然后您需要发送 OTP_WRITE()命令(OTP 写入期间 BAT 电压必须介于10-12V 之间)。 然后在下电上电后、器件的运行方式将与 BQ76942类似。

    此致、

    Matt