请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76942 您好、Matt、
由于 BQ76942短缺、我们购买了许多其他类型、例如 BQ7694201、BQ7694202、BQ7694203、BQ7694204。
如何使用 FW 视图识别芯片类型?
我是否应该尝试通过 I2C 读出信息,如果失败,是否应该尝试通过 SPI 读出信息?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Sean、
这有点乱。 您可以通过封装标记来识别器件。 您将需要使用 OTP 将其他器件重新编程到所需设置。
只有 BQ76942使用 I2C。 其他器件使用 SPI 或 I2C+CRC。 因此、您最初需要使用 SPI 或 I2C+CRC 与它们进行通信。 您需要对所需的 REG1设置和 Comm Type 进行编程。 然后您需要发送 OTP_WRITE()命令(OTP 写入期间 BAT 电压必须介于10-12V 之间)。 然后在下电上电后、器件的运行方式将与 BQ76942类似。
此致、
Matt