This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2511:建议使用10W A 型充电端口控制器

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2549, TPS2511, TPS2546

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1009712/tps2511-10w-type-a-charging-port-controller-recommendation

器件型号:TPS2511
主题中讨论的其他器件:TPS2549TPS2546

大家好、

我的客户需要专用于 充电的10W A 型。 客户希望解决方案简单易行。 TPS2511或 TPS2549是否适用? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的客户是否需要电缆补偿功能? 如果没有、我建议使用 TPS2546。 我认为这是 USB Type-A 源应用最简单的器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    与客户核实后、需要电缆补偿。 您对电缆补偿有什么建议吗? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    如果您需要电缆补偿、我建议您使用 TPS2511