This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23881:在诊断/手动模式下、2P 管制忽略22W 以上的功率

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1009031/tps23881-2p-police-ignore-above-22w-in-diagnostic-manual-mode

器件型号:TPS23881

您好!

我正在使用通道1两对诊断/手动模式、但2P 管制寄存器值在22W 以上被忽略、且通道的供电功率确实不能超过22.3W。 我想提供30W 的功率。

请在下面找到正在进行的寄存器配置:

功率分配(@0x29)- 4PWM12=0  MC12=0b011 (2线对30W)

工作模式(@0x12)- C1Mx = 0b00 (通道配置复位的关闭模式)

工作模式 (@0x12)- C1Mx = 0b01 (诊断/手动模式)

2P 管制1 (@0x1E)= 60 (30W)

断开使能(@0x13)- DCDE1=0 (禁用直流断开以保持电源)

电源使能(@0x19)- PWON=1 (开启通道1)

它可以在22W 以下完美工作、我可以将功率限制更改为高达22W、但不能超过22W。

我错过了什么?  

Stephane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stephane、

    感谢您的提问。 您是否计划在手动模式下或仅用于评估目的时完全运行您的设计?  

    我将把与软件相关的问题转发给我们的 SW/FW 应用工程师。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、达尔文、

    应用是 PoE 开关。 对于802.3不兼容 PD 器件、每个端口可配置为在802.3at 模式或"强制"模式下运行。

    因此我需要手动模式。

    顺便说一下、我正在使用 TPS23881评估板、因此这不是硬件问题。

    此致

    Stephane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stephane、

    感谢您提供设置的详细信息。  我将在 星期一的实验中查看是否可以在我们的 EVM 上重新创建此设置、并让您知道我得到了什么结果。

    此致、

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stephane、

    我相信您正在跳过电流折返保护。  折返的默认设置为400mA。  在自动模式下、每当协商4级或更高级别的端口时、它都会自动更新为1.2A。   

    如果您使用的是 GUI、则可以单击所使用通道的 RJ-45图标、然后在出现的菜单中选择"2x 折返选择"。  如果您使用这些寄存器进行编程、请在寄存器0x40 [7:4]中(按通道)设置相应的位。   

    此致、

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    它确实是0x40寄存器: 问题解决了!  

    非常感谢。

    此致、

    Stephane