This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33620:LMR36510的替代产品、但会发热/烧坏

Guru**** 2507315 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR36510, LMR33620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1010097/lmr33620-alternate-of-lmr36510-but-get-hot-burn

器件型号:LMR33620
主题中讨论的其他器件:LMR36510

我使用的是 LMR36510、但它似乎缺货。 因此、我决定将其替换为我从样片中获得的 LMR33620。
在我将其连接到电路板并打开 PSU 后、LMR33620烧坏了。 据说这两种(LMR36510和 LMR33620)都具有兼容/引脚对引脚的特性。
我使用了最后一个 LMR36510、它可以正常工作。 我仍然很好奇 LMR33620为什么会发生这种情况? 我在不同的电路板和不同的设计中多次这样做、LMR33620仍在发生同样的事情... 它烧坏了

下面是我的原理图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arham、

    LMR33620的频率版本是什么?

    您的应用中的输入电压是多少? 请尝试添加22uF 50V 电解电容、并与输入 CP1电容并联。

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LMR36620A 400kHz
    电压输入大约为9V 至30V。 我尝试的最后一个实验是12V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现了问题、我只需移除 RP2即可、它可以正常工作。 我已经销毁了3个 LMR33620A。 但我仍然想知道 RP2为什么会在 LMR33620上导致这个问题?