This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7480-Q1:将 DGATE 两端的电压更改为 A

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: LM7480-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1010594/lm7480-q1-voltage-across-dgate-to-a

器件型号:LM7480-Q1

您好!
我们将使用器件型号:LM7480-Q1。 随附了该设计以及 I/p 电压和负载详细信息。


当我测量 Vgate-source 电压(在 IC 引脚1和2/Q3引脚3和4之间)时、我看到4.061V。 在数据表中、我应该看到 V (DGATE)–V (A)= 10 - 13V。
为什么测量的电压更低?
当控制器导通时、我可以在输出端测量14.6V 电压(与 I/p 相同)、这很好。

下面是一些额外的测量:
VDgate = 4.061V
VHRgate = 11.05V (如预期)
VEN=3.266V (来自 MC)
Vov=0.808V

如果您需要其他详细信息、请告诉我。
谢谢、
Spoorthy