This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61080:在150mA 时创建+/-20V 电压

Guru**** 2797325 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1009968/tps61080-create--20-v-at-150ma

器件型号:TPS61080
主题中讨论的其他器件: BQ25150TPS61175

我可以使用 TPS61080在 150mA 电源下创建+/-20V 电压吗?

我看到有一个 tps6108x_design Excel 文件可帮助计算组件。 添加两 个肖特基二极管和电容 C2、C4是否足够好? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    具体取决于您的输入电压。 请注意、TPS61080的电流限制仅为0.5A。

    此致、

    徐玉辰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的输入电压介于3和5V 之间。 是的、 TPS61080的总电流为0.5A、因此我打算仅使用0.3A。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    0.5A 是内部 MOSFET 的电流限制、而不是输出电流。 由于您的输入电压仅为3~5V、因此在20V、150mA 负载下、平均输入电流始终高于0.6A。 TPS61080无法处理此问题。 您希望的工作条件是什么? 我可能会向您推荐其他合适的器件。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yichen、

    每个电压轨上需要100mA、20V 上需要100mA、20V 上需要100mA。  输入来自 TI 电池 BQ512的 PMID、即1.5A @ 3~5V。 如果升压转换器的输出噪声过大、我认为我们还可以为每个电源轨提供 LDO 级、或使用第二级 LC 滤波器。 我们需要这些电源轨足够干净、以满足 TI OPAx991的要求。 谢谢您,Yichen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    TPS61175可满足您的电源要求。 您需要在输出侧使用另一个二极管、然后创建+/-20V 输出、如所附的61080图。

    此致