This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:瞬态性能请求

Guru**** 2419530 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1010529/ucc28180-transient-performance-request

器件型号:UCC28180

大家好、

客户询问我们是否有0A 至2.65A 条件下瞬态测试性能的相关数据? 我检查评估板文件、该文件仅包含1.15A 至2.65A 的一个。  

最棒的

斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Stanley

    UCC28180EVM 适用于360W 设计,该设计无法支持2.65A 输出电流,因为输出功率=390V*2.65A>1kW。

    UCC28180EVM 用户指南中介绍了从空载到满载的瞬态性能、现已推出。

    云生