This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54386-Q1:TPS54386可实现24V 至1V 电压?

Guru**** 1457880 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1010254/tps54386-q1-24v-to-1v-possible-with-tps54386

器件型号:TPS54386-Q1

您好!

在任何 L-C 组合中、我都有较大的输出电压纹波问题。 (负载0.6 - 2A)
如果我将输入电压更改为12V、那么采用相同配置时、输出纹波最小。
问题可能出在哪呢?
示例:
 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Igor  

    对于高转换比:24Vin 至1Vout、它需要较大的 Cout 来使环路稳定。  

    建议更改 L1=1.5uH、然后放大 Cout 大于300uF、然后重新进行仿真。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、赵马
    感谢您的回答。

    此致、
    Igor