This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMS1585A:技术问题

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1010105/lms1585a-technical-issues

器件型号:LMS1585A

大家好、

我收到了客户的问题。

e2e.ti.com/.../TMS1585_2D00_Q.pdf

非常感谢你的帮助。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    徐您好、  

    选项卡是 Vout。 这意味着您可以使用 Vout 选项卡、因为它是内部连接的。 由于凸片具有更多的表面和金属接触、因此可将其用作散热、但这并不意味着它是散热焊盘本身。

    您可以像使用具有多个 OUT 引脚的其他 LDO 设计一样将该选项卡路由到 OUT 引脚。 如果您只想使用设计的 VOUT 引脚、也可以使 TAB 保持未连接状态、但是、如果您这样做、请确保您没有将任何其他组件连接到 TAB。  

    最棒的

    Edgar Acosta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Edgar:

    感谢您的回答。

    最后、我想确认片状引脚和 VOUT 引脚已在内部连接、并且连接 B 是否更好?

    再次感谢你。

     

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    徐您好、  

    是的、TAB 和 Vout 是内部连接的、是的、B 更好、抱歉、我的第一个回答中没有明确说明。 再次感谢您与我们联系。  

    最棒的  

    Edgar Acosta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Edgar:

    感谢你能抽出时间。

    此致、