This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25982:启动时在某些负载下提供意外保护。

Guru**** 2392955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1010316/tps25982-unexpectable-protection-at-start-up-with-some-load

器件型号:TPS25982

在我的。中,我使用 TPS259824ONRGET,输入电压12V,最大电流10A μ A

我已经完成了 PCB 设计,电路板已经生产,现在正在测试。 在调试过程中、我发现一个无法解释或解决的问题。

该器件可以在无负载的情况下打开,然后我可以将负载提高到12A 以上,它正常运行。

但是、如果输出端口的电阻为4Ω Ω(12V3A)或6Ω Ω(12V2A)、则器件无法正常导通。

通过观察波形,TPS259824将尝试重新启动4次(这是一项设计功能)。 每次关闭后、输出电压只会升高到大约2V。

输出电压的波形如下所示:


总之、如果负载小于12Ω(12V1A),、则可以正常运行。

这是我的原理图和 PCB 图,我希望一位工程师能帮我审阅这些图并找出设计故障。

  

我已经尝试了许多方法来避免上述问题,但未能解决,如下所示:

  1. 移除输出电解电容器。

  2. 移除输出肖特基二极管

  3. 将 ITIMER 电容器(C401)升高至100nF、以延长瞬态时间。

  4. 将 dVdT 电容(C403)升高至100nF、以降低上升电压压压摆率。

  5. 将 ILIM 电阻器小至50Ω Ω

尝试这些方法后仍然出现问题。

我有2个问题:

  1. 为什么会发生这种情况?

  2. 如何避免或解决?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xinhao、

    该器件具有热关断功能。 当结温超过热关断阈值时、器件会达到热关断。 在上面的波形中、器件由于热关断而关闭。

    在器件启动期间、由于高功率耗散、FET 会承受很大的应力。 由于启动时存在重负载(在本例中为电阻负载)、器件会承受更大的应力、并且可能会遇到热关断。 我们有一条曲线、显示了热关断时间与功耗之间的关系。 因此、启动器件的时间应小于热关断时间、以便成功启动。 您可以使用我们的设计计算 器 e2e.ti.com/.../slvc779-_2800_3_2900_.zipto通过输入 VIN、Rload、COUT、CDVDT 查看器件是否成功启动。

    现在、我们必须缩短启动时间才能成功 启动。 请将 CdVdt 电容减小至1nf、10nF、20nf 等值、并查看是否发生启动。

    在实际系统中,始终建议在电容负载等轻负载条件下启动电子保险,然后启用重负载。

    请尝试降低 CDVDT 电容值。 此外、请查看设计计算器。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Kunal Goel、这个答案对我很有帮助。

    感谢您的回复。

    祝你度过美好的一天~