This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25982:并联 TPS25982 24V @ 20A 热插拔保护

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1009186/tps25982-parallel-tps25982-24v-20a-hot-swap-protection

器件型号:TPS25982

您好、E2E、  

将两个 TPS25982电子保险丝放在一起以实现20A 的负载是否可行/实际?  器件是否能够均匀地共享电流?   

另一种选择是热插拔+外部 FET、但我的客户喜欢集成电子保险丝。

谢谢!

Russell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Russell、

    是的、这是可能的。 您是否还需要在启动期间实现相同的负载共享?  

    在稳定状态下、所有电子保险丝都在深三极区工作、因此充当非常小的电阻器。 电阻器具有正温度系数。 因此、如果其中一个电阻器最初承载更多电流、其电阻会增大、从而导致电流减小。 因此、我们在稳态下有一个自调节现象、可确保几乎相等的负载共享。  

    由于 FET 的正温度系数使电流在其线性区域中平均共享、因此对于并联电子保险丝而言、在稳态下不会出现问题。 因此、如果一个 TPS25982能够启动进入容性负载并启用具有其 PG 的并联 TPS25982、则负载电流在这些器件之间共享。

    但我们在测试时看到、在由于两个并行路径中的不匹配而导致过流事件期间、可能会存在不平衡的电流分布、这是因为系统响应不符合预期。 因此、我们有以下建议来解决这一问题:

    1.  将器件1的 PG 引脚连接到第二个器件(从器件)的 EN 引脚、以此将其设置为主器件。

    对两个器件使用相同的 ITIMER 设置

    3.将两个器件设置为闭锁操作(RETRY = DLY = GND)

    4.将器件#2 (从器件) ILIM 设置为总系统 ILIM 的50%、并将器件#1 (主器件) ILIM 设置为比器件#2低10%。 这可确保1号器件始终首先检测过流并控制整个断路器操作。 这将确保器件1在 ITIMER 之后首先关闭、这将 导致主器件的 PGOOD 变为低电平、并使能从器件变为低电平、同时也将关闭从器件。 因此,总的来说,系统将看到流经系统的电流在 ITIMER 之后变为零。

    5.使用断路器型号

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在关闭线程。 如果您有进一步的查询,请告诉我。

    此致

    Kunal Goel