This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5140-Q1:能否将两个输出组合在一起以获得更高的电流?

Guru**** 2419530 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5143-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1010505/lm5140-q1-can-i-combine-the-two-output-together-to-get-a-higher-current

器件型号:LM5140-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5143-Q1

你(们)好  

1.能否将两个输出组合在一起以获得更高的电流,如下图所示?  

2.如何使用计算工具计算此电路的组件值。 我是否正确设置了相同的5V 和22.5A 输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PY:

    请考虑使用 LM5143-Q1控制器进行此设计。 使用其快速入门计算器来帮助选择组件。  

    此致、

    Tim