This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC3818A:将 UCC3818应用于220VDC 至380VDC 输入申请人

Guru**** 2631875 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC3818

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1010314/ucc3818a-to-apply-the-ucc3818-for-220vdc-to-380vdc-input-applicant

器件型号:UCC3818A
主题中讨论的其他器件:UCC3818

您好、专家、

工程师希望考虑利用他们成熟的交流/直流设计  、该设计将内部 UCC3818用于220VDC 至380VDC 输入申请人。

差值是 交流输入的差值、另一个差值是同一平台的直流输入。

根据 E2E 论坛提供的信息。 UCC3818能够满足这两种要求。

请再次确认并与我们分享参考设计、我们将不胜感激。

 输入源为直流输入时、会出现以下有关 IAC 的问题。

当 IAC 感应到固定直流输入、线路调节不佳或输出瞬态响应不佳时、是否会限制系统级性能?  

谢谢

此致、

黎家祥

 

现场应用工程师

德州仪器台湾有限公司

O:+886-2-2175-2582

M:+886-909-262-582

电子邮件:Eric Lai @TI.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    遗憾的是、我也找不到任何适用于直流输入应用的参考设计。

    如果只是将220VDC 升压至380VDC、我们应该能够将电压环路至少加快正常交流输入 PFC 电压环路的十倍(通常低于20Hz)、以帮助进行线路调节和输出瞬态。