This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC3818:阐明 PKLIMIT 函数

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1010321/ucc3818-to-clarify-the-pklimit-function

器件型号:UCC3818

您好、专家、

希望了解 PKLIMIT 行为的详细信息。

根据 PKLIMIT 的方框图、一旦从该引脚触发阈值、则应禁用 DRVOUT。  

问题是、一旦持续电流通过 电流感应电阻器并长时间( 50mS)达到 PKLIMIT 阈值电平、问题就会出现。

 DRVOUT 引脚 在整个 周期内是否没有该引脚的任何输出。   

谢谢

此致、

黎家祥

 

现场应用工程师

德州仪器台湾有限公司

O:+886-2-2175-2582

M:+886-909-262-582

电子邮件:Eric Lai @TI.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

     如果控制器触发 PKLIMIT 阈值50ms、则在此期间 DRVOUT 应保持低电平。