This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:OLP 内部下拉电流

Guru**** 2419530 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1010455/ucc28180-olp-internal-pull-down-current

器件型号:UCC28180

我想知道 OLP 内部下拉电流的最小值。
请告诉我、因为设计有必要、所以您可以使用参考值或分布。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好、

    典型值为100nA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想知道最小值。
    是否难以回答?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    内部下拉电流设计用于在 OLP 故障期间下拉 VSENSE 引脚。 如果系统想要脱离 OLP、则需要使 VSENSE 引脚电压高于0.82V。 如果下拉电流过高、则需要 非常小的总电阻分压器、因此需要最大下拉电流。   相反、,不需要最小电压。

    云生