This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61165:软启动

Guru**** 2390530 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61165, TPS92360
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1009641/tps61165-soft-start-up

器件型号:TPS61165
主题中讨论的其他器件: TPS92360

大家好、

我的客户正在考虑使用 TPS61165。  

数据表中 μs "32阶跃—每个阶跃需要213 μ s"来进行软启动。 图6中是波形的哪一部分?  输出电压还是比较器、如下图所示?

此外、为什么在 CTRL 变为高电平后、COMP 启动大约需要2ms?

此致、

山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     山口您好、

    FB 引脚上的电压以32个阶跃上升至基准电压、此图中未显示此值。 但您可以参考 COMP 的电压、因为它是内部误差放大器的输出、FB 电压由其控制。

    对于 CTRL 和 COMP 之间的延迟时间、该器件专为 EasyScale 模式检测时间而设计。 如果使用 ES 模式、此时需要执行一些特殊步骤。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    感谢您的回答。 我收到了客户的其他问题。 请帮您解决以下问题?

    1.客户将220nF 电容器连接到 COMP 引脚。 通过降低电容(Ccomp)、可以缩短从 CTRL =高电平到 IL 输出启动的时间吗?  此外、如果可以更改该电容(Ccomp)、您能否告诉我是否有任何设计注意事项?

    2. 了解从 CTRL=Hi 到 COMP 上升开始的时间是固定的时间,因为客户这次不会使用 ES 模式,这是否正确?
    此外、如果是固定时间、规格是否约为2ms、如图6所示?

    此致、

    山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     山口您好、

    电容器不仅用于软启动、还用于稳定 TPS61165的反馈环路。 我们不建议更改该值。

    2.是的、设置延迟时间大于 ES 模式检测窗口时间。 大约2ms、不能更改。

    从 CTRL 上升到输出的响应时间是否非常稳定? 如果是、我建议客户使用其他没有 ES 模式的单通道器件、如 TPS92360。