This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS565201:COUT = 150uF

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS565201, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1008829/tps565201-cout-150uf

器件型号:TPS565201
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

您好!

我使用的是 TPS565201、总共需要150uF 的 COUT (15 x 10uF MLCC)。  我的输出电压为5V、我使用 L=10uH。  数据表显示最大 Cout 为68uF。  我在 E2E 上看到了有关该器件的其他问题、即降低 L 的值以保持"环路稳定"。  问题是如何计算给定 Cout 的 L 值?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    对于 D-CAP 控制转换 器、电感器和电容器将通过数据表中公式(3)中所述的双极频率影响环路。 确定 L 以实现环路稳定性的一种简单方法是将 L*C 值保持在表2中建议的组件值的相同范围内。 但这只是为了实现环路稳定性、无法确保瞬态性能或纹波性能。

    谢谢、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    好的、因此使用表2作为指南 L=4.7uH 和 C=68uF 是一个有效的组合。  如果我们将 C 更改为150uF、则 L 变为~2.2uH。  如何对此进行仿真?  您可以使用 TINA-TI 吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    您可以使用 Webench 来仿真负载瞬态性能、这是最快的方法。

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lishuang,

    我不太关心瞬态性能。  我想知道是否满足了"环路稳定性"。  当 L=2.2uH 且 L=150uF 时、我如何确定这一点?

    谢谢